Sie befinden sich hier: Trainingshop / Widerrufsrecht

Widerrufsrecht

Widerrufsrecht

  1. Ist der Kunde Verbraucher hat er ein Widerrufsrecht. Die Voraussetzungen und Rechtsfolgen des Widerrufs ergeben sich aus nachstehender Widerrufsbelehrung.
    Widerrufsbelehrung

    Widerrufsrecht

    Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
    Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, (Variante 1: im Falle eines Kaufvertrages) an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat; (Variante 2: im Falle eines Vertrages über mehrere Waren, die Sie im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und die getrennt geliefert werden) an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat oder (Variante 3: im Falle eines Vertrags über die Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen oder Stücken) an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die letzte Teilsendungen oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat. Im Fall eines bestellten Trainings beträgt die Widerspruchsfrist 14 Tage ab Zugang der Bestellbestätigung.
    Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie Bosch Rexroth

    Bosch Rexroth AG
    Bahnhofplatz 2
    97070 Würzburg
    E-Mail: training@boschrexroth.de

    mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. mit einem per Post versandtem Brief oder mit einer E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so wird Bosch Rexroth Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. Senden Sie die Ware ohne eine eindeutige Erklärung zurück, geht Bosch Rexroth davon aus, dass Sie diesen Vertrag widerrufen wollen.

    Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
    Folgen des Widerrufs
    Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, hat Bosch Rexroth Ihnen alle Zahlungen, die Bosch Rexroth von Ihnen erhalten hat, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von Bosch Rexroth angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei Bosch Rexroth eingegangen ist. Für diese Rückzahlung benötigt Bosch Rexroth Ihre Kontodaten, die Sie auf dem Widerruf bereits bitte mit angeben. In keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
    Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Falle spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie Bosch Rexroth über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an Bosch Rexroth AG, Bahnhofplatz 2, 97070 Würzburg, zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
    Bosch Rexroth trägt die Kosten der Rücksendung der Waren, wenn Sie die Waren an Bosch Rexroth AG, Bahnhofplatz 2, 97070 Würzburg, zurückzusenden und den von uns definierten Paket-Dienstleister verwenden.
    Andernfalls tragen Sie die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
    Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist.
    Ende der Widerrufsbelehrung
    Muster- Widerrufsformular
    Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.

    An:
    Bosch Rexroth AG
    Bahnhofsplatz 2
    97070 Würzburg

    E-Mail: training@boschrexroth.de

    - Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren/Leistungen (*) und bitte(n) um Rücküberweisung an die nachstehend angegebene Bankadresse:

    - Bestellt am (*)/erhalten am (*):
    - Ihr Name:
    - Ihre Anschrift:
    - Ihre Kontodaten (IBAN) für die Rücküberweisung:
    - Ihre Unterschrift (nur bei Mitteilung auf Papier):
    - Datum:

    __________

    (*) Unzutreffendes streichen.
  2. Das Widerrufsrecht besteht gemäß § 312g Abs. 2 BGB nicht
    - bei der Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind;
    - bei der Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung aufgrund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden;
    - bei Verträgen zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware sowie Printmedien in einer versiegelten bzw. verschweißten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde; - bei Trainingsdienstleistungen, wenn die Ausführung des Vertrages bereits begonnen hat.
  3. Im Falle eines Widerrufs erfolgt eine Erstattung der Rücksendekosten nur dann, wenn die Waren an Bosch Rexroth AG, Bahnhofplatz 2, 97070 Würzburg, zurückgesendet und dabei der von Bosch Rexroth definierte Paket-Dienstleister verwendet wird.
    Andernfalls erfolgt keine Erstattung der unmittelbaren Rücksendekosten.
  4. Ohne das Widerrufsrecht durch Rücksendung der Ware einzuschränken, kann der Kunde vor Rücksendung der Ware Kontakt mit Bosch Rexroth aufnehmen, um die Rücksendung abzustimmen. Bosch Rexroth erstellt in diesem Fall einen Rücksendeschein. Diesen kann der Kunde der Rücksendung beilegen.
  5. Mit Beginn des Downloads, dem Einloggen auf der Lernplattform sowie der Teilnahme am Training stimmt der Verbraucher zu, dass Bosch Rexroth mit der Ausführung des Vertrags vor Ablauf der Widerspruchsfrist beginnt. Dem Verbraucher ist bekannt, dass er mit dem Beginn des Downloads, dem Einloggen auf der Lernplattform sowie der Teilnahme am Training seine Zustimmung zum Beginn der Ausführung des Vertrags durch Bosch Rexroth erteilt und damit sein Widerrufsrecht erlischt.